请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、 TM4C129ENCPDT、 MSPWARE、 CC3120、
先生们:
我通常活跃在 TM4C 论坛中、但我的第一个商业项目实际上是 MSP430的... 现在似乎是"回来" MSP 社区的时候了!
我们的几个项目使用 TM4C1294NCPDT、以及更高版本的冷冻小瓶等效 TM4C129ENCPDT。 本周在购买1294芯片时遇到困难、并且已经听说过新的120MHz MSP、我决定更深入地研究这种可能性。
嗯、看起来 IC 完全是同一产品。 它们引脚对引脚兼容、每个引脚的多路复用选项相同(就我对两个数据表进行比较而言)、所有外设都相同、存储器相同... 鉴于 MSP432封装的温度范围为-40°C 至+105°C、它实际上与 TM4C 器件上的 T3后缀相关("最佳"产品系列)、并且比其常规温度版本更便宜。
是否有人可以确认它确实是同一件事? 我已经订购了一些样片、还有一个 launchpad 来尝试一下、但显然这只是为新的家庭编译项目、并且是一件事! 我想知道 MSPWare 的语法是否与 TivaWare 相同? 欢迎您提出任何意见和建议!
此致
布鲁诺