This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:EVM430-F6779 LCD 显示屏

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650040/evm430-f6779-evm430-f6779-lcd-display

器件型号:EVM430-F6779

大家好、

我有评估仪表 EVM430-F6779、但它没有 LCD 显示屏。 仪表文档不指示 LCD 部件号或制造商。

我在与另一个电路板相关的论坛中发现、Adkom 的显示屏可以是 FH-1152P。

有人可以确认吗? 该模型是否正确?

购买此显示器的最佳方式是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ubiratan、

    此 EVM 应附带 LCD。 我能问您从哪里订购 EVM430-F6779吗? 它是否在没有液晶屏的情况下到达、或者是否有人在到达后将其移除? 如果它实际上是全新的、没有液晶屏、我需要与一些内部团队沟通以解决此问题。

    此外、您还可以在此处找到此电路板的完整 BOM、原理图和设计文件:
    www.ti.com/.../TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、


    Avnet Brazil 向我发送了此评估仪表作为评估样品。
    由于我看不到任何残留焊料、此显示屏很可能未组装到电路板中。
    如果你能解决这个问题,我将不胜感激。

    评估仪 BOM 不显示 LCD 器件型号。


    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ubiratan、

    不应发生这种情况、LCD 是定制的、因此器件型号不会出现在 BOM 中。 我有一个备用 LCD、我可以将其发送给您。

    我已经在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、一旦您接受、您就可以向我发送一封私人邮件。 您能包含一个我可以将 LCD 发送到的地址吗?

    此致、
    Caleb Overbay