请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430F5529LP 主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在尝试从 P6.0、P6.1、P6.2到3个加速计(ADXL335)读取值、并使其以1KHz 采样。 我选择了5MHZ 时钟源(UCS 的振荡器)。 我正在尝试使用驱动程序库函数来配置寄存器、但我不确定如何配置。 有人可以告诉我吗?
此致、