This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F248:SBWTCK 的 MSP430F248引脚?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650564/msp430f248-msp430f248-pin-for-sbwtck

器件型号:MSP430F248

我在 MSP430F248PM (= TQFP64)或系列(文档 slau445g)的数据表中找不到用于2线编程的引脚的任何信息。  该芯片没有 TEST/SBWTCK 引脚或任何指定为它的引脚。  我假设 SBWTDIO 转到 RST、因为数据表中提到该引脚与 SBW 配合使用的最大下拉电容为1.1nF。  但我完全没有提到用于 TEST/SBWTCK 的引脚。  'F248数据表声称它支持2线制(此外、它为什么还要提到 SBW 的 RST 下拉电容限值)。  在 slau445g 中、唯一提到 SBWTCK 的地方是与 LPM 模式相关的、但没有其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、等一下、这是系列文档、它说它支持 SBW、而不是 MSP430F248... 这是否意味着提到下拉电容器是一个文档错误、它实际上不支持 SBW? 这意味着我们需要找到另一个处理器并重新制作电路板... :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 SLAU320AB 的表1-14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F248没有 SBW、只支持 JTAG 4线制或者 BSL (需要 P1.1/P2.2连接)。

    此致、
    Ryan