This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:CAN#39;t 安装 MSP-FET 驱动程序

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650212/msp-exp430fr4133-can-t-install-msp-fet-driver

器件型号:MSP-EXP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSPDS

e2e.ti.com/.../ti_5F00_msp430driver_5F00_setup_5F00_1.0.1.0_5F00_install.logTeam、

我的客户尝试安装 MSP-FET 驱动程序进行调试。

通过安装 CCSv7.3、它无法正常工作。 因此、他尝试安装 MSPDS USB 驱动程序、但也无法正常工作。 这是安装日志。 您能弄清楚问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    您使用的是哪个版本的操作系统? CCS 在尝试更新 MSP-FET 时出现了什么错误? 您是否尝试过 IAR 或 FET-Pro430等其他 IDE? MSP-FET 序列号是多少? 您是否尝试过使用其他计算机或 MSP-FET 组合?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    操作系统为窗口7. CCS 无法识别 FET。 因此我的客户无法更新 MSP-FET。 我试用了 CCS 和 CCS Cloud。 也许我应该尝试 FET-Pro430。 FET 可与其他计算机良好配合使用。 我建议他们重新安装 Windows。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 FET 在其他计算机上工作、则问题似乎仅与它们的特定系统有关、因此使用不同的 IDE 不起作用。 目前很难看出这个问题是否与无符号驱动程序有关。

    此致、
    Ryan