主题中讨论的其他器件:MSP-FET
工具/软件:TI-RTOS
您好!
使用 TI-RTOS 应用程序对定制开发板进行编程后、我们在程序开始时在 CCS 中收到`内部 CPU 错误`消息。 然后、程序崩溃(而是停止)、MSP432将永久无响应(对 TI-RTOS 项目以及我们自己的项目进行采样)。 我们无法再连接到 MSP432或对其进行编程。 定制板可与裸机程序配合使用、无需 RTOS (开箱即用演示)。
当尝试在 发生内部 CPU 错误(如上)后对电路板进行编程时、它给出了以下内容:
连接到目标时出错: (错误-613 @ 0x0) 目标指示它正忙。 再次尝试 SWD 请求 、或中止事务。 (仿真包7.0.48.0)
这里的其他线程建议尝试恢复出厂设置。 MSP-FET 不显示 DAP、但 XDS110确实显示了 DAP。 当尝试连接到 DAP 时、也会接收到上述错误(-613)。 下面给出了调试器'Test Connection"程序的输出。
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0] 执行以下命令: %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafilevil文件%-RV -o -S 完整性 [结果] --- [打印电路板配置路径名]--------------- C:\Users\XYZ\AppData\Local\TEXASI~1\ ccs\ti\0\BrdDat\testBoard.dat ---- [打印重置命令软件日志文件]----------------- 此实用程序已选择100或510类产品。 此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。 图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。 库构建时间为'19:36:41'。 库软件包版本为'7.0.48.0'。 库组件版本为'35.0.0'。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为'5'(0x00000005)。 控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器以进入 SWD 模式。 ---- [打印重置命令硬件日志文件]----------------- 此仿真器不会创建复位日志文件。 ---- [执行 SWD 模式完整性测试]----- 此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。 IDCODE 寄存器的值为0x2ba01477。 SWD 模式完整性测试成功。 [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
我们不认为这是一个芯片问题、因为现在已经在2个芯片上重复了上述内容。 我们不确定如何验证配置(*。cfg)文件的正确性、并且在相对简单的配置中使用 PinMux 工具生成的 Board.c/h 文件。
请告诉我我可以提供哪些其他有用的信息。
谢谢、
Anthony