请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我想知道执行以下指令是禁用中断还是只退出 LPM4。 程序遇到了 LPM4并在之前用指令启用通用中断: BIS #LPM4+GIE、SR
BIC.W #(LPM4)、SR_SP_OFF (SP)
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我想知道执行以下指令是禁用中断还是只退出 LPM4。 程序遇到了 LPM4并在之前用指令启用通用中断: BIS #LPM4+GIE、SR
BIC.W #(LPM4)、SR_SP_OFF (SP)
非常感谢。
您好、Minh、
我不熟悉 SR_SP_OFF 符号、它很可能是特定于应用的符号。 您可以在此处找到以汇编语言退出 LPM4的示例: 
在此示例中、您可以看到使用以下代码行从 ISR 退出 LPM4:"Bic.w #LPM4、0 (SP)"。 您还可以在 TI Resource Explorer中找到许多其他 C 语言和汇编语言示例。
最后、我建议阅读 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》的第4.4.3节。 如果您有任何疑问、请告诉我!
此致、
Caleb Overbay