This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648396/msp430fr5994-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

先生  

SD 卡  初始化时出现问题、开箱即用代码钽化函数时钟在  150的循环中变化80

让我知道为什么我们循环80个时钟高达150次

是强制性的  

谢谢、

此致、

sudheer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sudheer、

    您能否指定您所指的函数以及所涉及的特定循环? 您是否有任何评估数据可供提供? 我最想说的是、您在 CS_TurnOnLFXT 中询问晶体在环路时的稳定性、或者可能在内部基准忙于进行 ADC 采样时等待。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已关闭、但可以通过对原始帖子查询的响应重新打开。

    此致、
    Ryan