This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:TIA 混淆

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/646953/msp430fr2311-tia-confusion

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我对 MSP430FR231x 上的 TIA 有点困惑。 它似乎与 SAC"通用运算放大器"几乎相同、但在反相输入具有低泄漏电流的16引脚封装中除外。 Launchpad 没有低泄漏封装(即使在说明中声明)、并且示例固件甚至不使用 TIA、而只是将 SAC OA 用作跨阻放大器。

我是否遗漏了 TIA 的一些特殊信息、或者它是经过细微调整的 SAC OA 加上一些营销谈话?

此致、
Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR2311页面显示:

    • 跨阻放大器(TIA)(2)
      • 电流到电压转换
      • 半轨输入
      • 低泄漏负输入、低至5pA、仅在 TSSOP16封装上启用
      • 轨到轨输出
      • 多个输入选择
      • 可配置的高功率和低功率模式
    • […]
    • 智能模拟组合(SAC-L1)
      • 支持通用运算 放大器
      • 轨到轨输入和输出
      • 多个输入选择
      • 可配置的高功率和低功率模式

    因此、SAC 具有轨到轨输入(适用于电压信号)、而 TIA 针对电流到电压转换进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、"针对电流到电压转换进行优化"是否意味着"具有有限的输入电压范围"、或者它是否具有使其成为优于 SAC OA 的跨阻放大器的其他特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    与 SAC OA 相比、低泄漏负输入是主要的特殊情况、尤其是在某些需要检测弱信号的应用中。

    此致
    Kc