This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:当 LPMx.5时、某些端口无法保持输出

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-FET, MSP-TS430RGE24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649637/msp430fr2433-some-ports-can-not-keep-output-when-lpmx-5

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-TS430RGE24A

大家好!

我正在评估 MSP430FR2433的 x.5低功耗模式。

为了评估保持输出、我将所有 GPIO 端口设置为输出高电平、如下所示:

P1OUT = 0xFF;P2OUT = 0xFF;P3OUT = 0xFF;

然后、我可以确认所有位均为高电平。

但是、在 FR2433执行"_bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);" 之后、P1.4、P1.5、P1.6和 P1.7变为 Hi-Z

这意味着端口 P1.4至 P1.7无法在 LPM3.5和 LPM4.5中保持输出状态。

似乎 P1DIR 已复位。

另一个引脚 P1.0-P1.3、P2.0-P2.7、P3.0-P3.2可保持输出高电平并正常工作。

当输出设为低电平时、结果相同、P1.4至 P1.7变为高阻态

我在勘误表中找不到此问题。

我可以找到任何权变措施、还是在 LPMx.5下无法使用 P1.4至 P1.7?

我的环境是 CCSv7.3、MSP-FET、MSP-TS430RGE24A、MSP430FR2433IRGE 修订版 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massa1、

    我是否可以知道您在运行代码时是否使用调试模式? 您是否尝试过免费跑步? 请注意、LPMx.5不支持调试。

    此致
    Kc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    感谢您的回答。

    我发现了 SBW 调试模式下的问题。  因为我想逐步检查每个端口行为。

    现在、我尝试在没有 SBW 的情况下运行、并且端口看起来工作正常。

    我想知道调试模式下的位行为会发生变化!

    我将继续使用自由运行模式检查 LPM3.5端口。

    感谢您和 B.R.

    马萨