This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500-SEH:如何从它获取 CRC?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648503/ccs-ez430-rf2500-seh-how-to-obtain-crc-from-it

器件型号:eZ430-RF2500-SEH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我不熟悉论坛、如果此帖子位于错误区域、那么很抱歉、如果有人可以提供帮助、我很感激...

我有一个 eZ430-RF2500-SEH 开发工具、最近我发现 SmartRF Studio 不支持它的 CC2500器件控制面板。 我想知道是否可以使用 Code Composer Studio 从数据包中获取/测量 CRC 并将其打印在某个位置(传感器监控器或其他终端应用)? 如果答案是"是"、我应该怎么做?

注意:我使用的是温度传感器演示代码、只是为了进行可能的效率分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    您必须更改温度传感器演示代码以启用 CRC、将其存储到 mrfiPktt 中、并将其包含在 transmitDataString 中、以便可以通过虚拟 COM 端口将其发送到终端应用程序。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但是、如何启用 CRC? 我在尝试在终端设备主代码中找到启用该字段时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2500数据表的第15章(数据包处理)和第32章(PKTCTRLx 配置寄存器)似乎对此进行了介绍。

    此致、
    Ryan