This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2101:MSP430F2101

Guru**** 2602975 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2101, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/646977/msp430f2101-msp430f2101

器件型号:MSP430F2101
主题中讨论的其他器件: Energia

如何恢复 MSP430F2101微型保险丝的出厂设置。 我想用汇编语言而不是用 C 语言编写

在这里、我可以获得学习汇编代码的资源、请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP 不是 AVR;所有配置设置均可通过固件进行更改。
    (只有一个熔丝可禁用 JTAG 访问、并且它不能被复位。)

    您为什么要询问 F2101? 如果您想学习、应从其中一个 LaunchPad 板开始、并从 Energia 开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要使用汇编语言、可从产品页面("工具和软件"选项卡)获取汇编语言示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将其标记为已回答。 我很快就没有回复、我将会因为不活动而关闭此主题。

    此致、
    Nathan