This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:错误代码33:红外通信失败是什么意思

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647373/msp-gang-what-does-error-code-33-ir-communication-failed-mean

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430G2744

我有一个包含 MSP430G2744的目标板。 当我尝试读取存储器时、程序员会生成"Error 33:IR Communication Failed"这是什么意思? 通信的哪一方面发生了故障。  

另外两个有趣的观察结果:

1.生成错误的电路板是可读的、并且可通过使用 MSP_GANG430进行编程而不会出现问题

MSP-GANG 能够顺利读取另一个包含 MSP430G2744的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    IR 通信失败意味着 SBW 线路上出现问题、使得 MSP-GANG 无法与目标器件通信。
    为了帮助诊断问题、我有一些问题:

    您使用的是 TI 目标板还是定制板?
    您能否提供原理图中显示到 MSP-GANG 的 TEST/RST (SBW)连接(包括 Vcc/GND 和任何无源器件或连接到 RST/TEST 引脚的其他器件)的一部分?
    您能否提供有关电路板如何供电的信息(通过 MSP-GANG 供电、或者电路板或电池上是否有任何外部电源)?
    MSP-GANG 如何物理连接到电路板上的器件-是否使用了连接到14引脚接头的带状电缆、单根非屏蔽导线、Pogo 引脚或采用哪种方法? MSP-GANG 和器件之间的信号路径总长度(必须小于50cm)是多少?
    系统中是否存在噪声源? (无线电、电机、继电器等)?
     
    希望这些可以帮助提供一些线索来了解正在发生的情况。

    此致、
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    上述问题是否有更新? 您是否仍有问题?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    由于不活动、我正在关闭此主题、但如果您有任何更新、请发布软件包、我们可以帮助您解决问题!

    此致、
    Katie