This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议我为 USB 主机使用控制器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649597/suggest-me-controller-for-usb-host

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

大家好、

我自己 Pratik,目前我正在处理一个需要具有 USB 接口的 MCU 的项目。

实际上、我的项目的概念如下:

1) 1)获取温度传感器的数据并将其保存在器件中。

2) 2)当器件插入计算机时、器件作为 pendrive 工作、并为我们提供 pdf 和 Excel 日志文件。

请向我们推荐最适合此应用的微控制器。

如果您需要更多信息、请告诉我。

在这种情况下,任何帮助都是值得注意的。

谢谢、此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 堆栈中已经有类似的开源 TI 项目、其中 USB 器件生成 txt 文件、可通过文本编辑器在 PC 上打开(并编辑)。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    如果您没有计划大规模生产、而是计划电路板很少、那么最好的选择是5529 LP、价格为13$、它具有可对任何 MSP430 SBW 器件进行编程/调试的板载 eZ-FET Lite。

    www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP

    AFAIK、TI USB 堆栈默认配置用于 MSP430F5529、因此大部分工作都是为您完成的。