This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647761/msp430fr2433-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

您好!

我正在进行我的中学开发温度项目。 和湿度传感器。 我刚刚购买了两 个具有板载温度的 MSP430FR2433 MCU LaunchPad。 传感器。 现在、我需要找到兼容的 Booster Pack 来进行湿度感应。 由于我 对该项目的预算不大、我想购买合适类型的 Booster Pack。 您能不能为我提供与 MSP430FR2433 MCU LaunchPad 配合使用的推荐 Booster Pack?

谢谢、

考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、

    Sensors BoosterPack 插件模块 可为您的 Launchpad 开发套件设计添加各种数字传感器。 除了支持 使用板载陀螺仪、加速计、磁力计、压力、环境温度、 湿度、环境光和红外温度传感器。 祝您开发顺利!

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt、我准备好这个 BoosterPack。 我的下一个挑战是定期(1分钟或更短)将传感器数据传输到云。 我看到 MSP430FR2433可以通过 USB 与 PC 连接、是否有方法将 MSP430连接到云(我可以使用其他板)?

    谢谢、

    考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、

    MSP430FR2433 LaunchPad 具有用户 指南中介绍 的反向通道 UART 功能、允许您通过 USB 电缆连接将其连接到 PC。 将传感器数据发送到您的 PC 后、您将能够将其发送到您想要的任何位置。

    以下是 我们的 MSP 低功耗播放博客中发布的一篇很棒的文章、深入介绍了如何将传感器数据从 MSP 器件获取到云。 希望这对您的项目有所帮助!

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 我非常感谢你的所有帮助。 我很高兴能够使用这些 TI 开发板。  我们将开始获取博客中提到的所有内容。 我想知道、您是否可以抽出一些时间通过视频聊天与我们交谈、讨论我们的 ecybermission 项目。 我知道我的父亲(以前在 TI 的 DSP 业务部门工作、现在为 AWS 工作)曾经是这里一些团队的导师。 请告诉我。

    非常感谢

    考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、

    我将离线向您发送电子邮件、以便我可以关闭此主题! 我很高兴听到您喜欢使用 TI 开发板:)

    此致、

    Matt Calvo