This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2001:用于测试电流消耗的评估板

Guru**** 2599385 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430F2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649130/msp430f2001-evaluation-board-to-test-the-current-consumption

器件型号:MSP430F2001

尊敬的:

我有兴趣评估您的低功耗微控制器在不同工作模式下(即不同工作电压和频率)以及采用不同嵌入式外设时的电流消耗。 我想知道您是否有用于此目的的评估板或开发套件。 在这样的电路板中、应该能够轻松测量(仅)微控制器的电流消耗、而不是电路板中包含的其他潜在器件的电流消耗。

此致、感谢您抽出宝贵时间、

Ferran Reverter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些新的(例如 FR4133) Launchpad 板具有具有具有 Energytrace 的 eZ-FET Lite、可提供精确的外设电流。 Energytrace 也可以在 CCS 之外正常工作。 43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferran、

    了解有关应用的更多详细信息将会有所帮助、以便我们能够最好地指导您找到正确的器件。 如 所述、我们的一些器件具有内置的 Energytrace 技术、可让您测量每个外设的电流。

    我们的所有 MSP430器件都可以获得目标板。 例如、在 MSP430F2001产品页面上、您可以选择"Tools and Software"选项卡。 这将带您进入一个页面、其中提供了相应 MSP430的可用设计套件和评估模块列表。 您可以从任何目标开发板中进行选择、以实现上述描述。

    最后、这些数字也可在相应的 MSP430数据表中找到。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferran、
    我们用于 G2xx 的 LaunchPad 板能够用于 F2001 DIP 器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G2 LP 是石材时代产品、具有较旧且缓慢的板载 eZ-FET、不可更新(也不可支持)。 我完全不理解 TI 为何仍在销售此产品。 eZ-FET Lite 可对所有 TI SBW 器件(F2001 DIP)进行调试/编程、我不明白为什么(对于 TI)很难用新的 eZ-FET Lite 更新这块旧板。 对于普通工程师和普通 Eagle 用户、这可以在一个工作日内完成。