This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:ADS1243接口与 msp432相连

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649407/msp432p401r-ads1243-interface-with-msp432

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ADS1243

您好!

  我想将 ADS1243连接到 MSP432P401R 处理器。ADS1243运行@4.9152MHz 外部晶振。ADC 工作电压为3.3V。 VREF+为+2.5V、VREF-为0V (GND)。 如果为 ADC 提供的输入电压为1V、那么输出数据代码应该是什么?(输出数据代码=Vin/(Vref/2^n-1)=666666H 是对还是错??)

 我在寄存器设置中使用默认条件、但速度位和范围位设置为1。SPI 在750kHz 频率下工作。

请检查下面随附的代码和代码序列。

 

e2e.ti.com/.../ADS1243.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sayali、
    只需确认一下...您是否向我们提出了有关 ADC 或 MSP 的问题?
    此论坛专门讨论有关 MSP 的问题。


    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Priya,
    我在 Ads1243.好吧、我会将问题发布到 ADC 论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 当您启动新线程时,请确保使用器件型号(GPN),问题与有关,在本例中为“ADS1243”,因此它会自动发布到正确的论坛。
    我将在 MSP 论坛中关闭此主题。