This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:由 RTC 从 LPM3.5定期唤醒

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649051/msp430fr6972-periodic-wake-up-from-lpm3-5-by-rtc

器件型号:MSP430FR6972

尊敬的团队:  

我们的客户需要通过 RTC 定期从 LPM3.5唤醒(周期为2秒) MSP430FR6972 (或 FR6820)中。 我们在 C 语言中有这样的示例吗?

感谢您的帮助、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从代码示例中检查文件 msp430fr6x7x_rtc_01.c
    www.ti.com/.../toolssoftware

    它每秒唤醒一次、因此您需要修改代码。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您的反馈。 实际上、您引用的示例是良好的、但它适用于 LPM3、而不是 LPM3.5。

    n´t 一个名为 msp430fr6x7x_lpm3-5_01.c 的 RTC 和 LPM3.5示例、但我们不知道如何对其进行修改以实现每秒或每两秒定期唤醒一次。 您是否有相关指南或示例?

    谢谢、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手头没有确切的代码示例。

    我将使用我提议的代码和 UG 第60/61页的说明

    您还可以重复使用您刚才提到的示例中的代码段。

    此致

    Lukas