This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MSP430F5132 (PMP7647)

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, MSP430F5132, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649059/msp430f5132-msp430f5132-pmp7647

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:PMPBQ24650MSP-EXP430F5529LPMSP-FET

您能否澄清以下内容?

 

PMP 7647具有充电器、控制器和 LED 驱动器部件。如果是这种情况、需要 BQ24650等电池 IC、 为什么要使用 bq24650??? 请 澄清。

 

2.对控制器进行编程的方法是什么? 我是 指 MSP430F5132。  如 JTAG、通过 USB .. 等等... 另请阐明计算机和 PMP 7647目标之间所需的接口电缆。  

此致、

Hemantha Kumara N K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第二个问题、您可以使用 EVM 上的 J5接头对 MSP430F5132进行编程、如下面的原理图片段所示。 RST 和 TST 引脚是两线制 SPI-by-Wire (SBW) JTAG 引脚。 您将需要我们的一款具有板载 eZ-FET 编程器的编程工具、例如 MSP-FET 或 LaunchPad (如 MSP-EXP430F5529LP)。


    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha、您好!

    可能不需要单独的电池充电器、因为固件中已存在电池充电算法。 这甚至可以进一步修改、以满足您的应用中的任何特定要求。

    此致、

    Salil