This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EMI/EMC 测试报告

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648987/msp430fr6047-emi-emc-test-report

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

您好!

我的客户不想在 MSP430FR6047中进行设计、他们不知道其中的 EMI/EMC 测试报告、您有没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    我可以向质量团队索取此信息、但可能无法从外部提供。 除了数据表中提供的1000V HBM 和250V CDM 之外、还需要哪些其他信息?

    www.ti.com/.../slap126.pdf
    www.ti.com/.../slaa530.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您能不能更具体一点、您感兴趣的是哪种 EMC/EMI 标准?

    此类测试报告仅适用于专用应用、或者 EVM 不适用于芯片级、但我想您知道这一点。

    在 EVM430-FR6047上、您可以下载 EC Conforimity Declaration of Conforimity、其中规定已应用并通过 EN 61326-1:2013中规定的协调标准和技术规范。