请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
我想使用 MSP432 ADC 按 通道模式(带计时器触发器),的顺序对 ADC 通道进行采样、并在 序列结束时使用 DMA 传输 ADC 转换结果。
在连续进行1024次 ADC 转换结果传输后、我想触发 DMA 中断来执行 一些算法。
在对序列 ADC 通道进行1024次连续 ADC 转换之前、我不想进入任何中断。
这 种情况能否实现?
,、采样顺序为 A3、A2、A1、A0 μ s、并使用 Timer A 来触发 ADC 转换。
但问题是、当使用定时器来触发 ADC 时、必须在序列结束时切换 ADC14ENC、也就是说我需要进入 ADC14 ISR 来执行此操作。