请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在 Linux 中尝试使用 code composer studio。 使用 CCS 在 Ubuntu 中、基本 LED 闪烁和调试工作正常。
我使用的是编译器 TI v 16.9.6.LTS
现在、我尝试了 ADC 示例 msp430fr243x_ADC10_01.c、方法是将该文件复制到 CCS 主文件。
中断在编译时没有出现任何错误、它不会进入内部
#pragma vector=ADC_vector __interrupt void ADC_ISR (void)
它始终会撞击
_TI_ISR_TRAP: BIS.W #(0x0010)、SR JMP _TI_ISR_TRAP
我不确定编译器是否无法找到文件中定义的 ADC_vector 并达到陷阱、或者它是否是其他中断而不是 ADC 中断。