This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:UCTXCPTIFG 中断

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649198/msp430fr2433-uctxcptifg-interrupt

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433

我刚刚开始对 LaunchPad MSP-EXP430FR2433进行编程、并计划仅使用 UART 和 I2C 进行接口转换。  

我决定查看勘误表并找到此条目。  

USCI42 eUSCI 模块
函数 UART 在多字节传输中的每个字节后将 UCTXCPTIFG 置为有效
说明当通过 UART 发送多个字节序列时、UCTXCPTIFG 标志在每个 UART 字节传输的最后一个停止位被触发、而不受空缓冲区的影响。 在 DMA 传输和 DMA 传输不进行的情况下会发生错误的 UART 行为。
解决方法无

如果我只是传输双向全双工 UART 数据、  我实际上不需要 UCTXCPTIFG 中断来实现我能想到的任何东西。  当我必须确保在切换总线方向之前发送所有数据时、我认为这对于 RS-485等半双工通信可能很有用。  在本例中、我可以仅禁用该中断。   

我对此是否正确? 我缺少什么吗?

谢谢、

基普