This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f6779:用于 EVM430-F6779的编程器/调试器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F6779, MSP430F67791A, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649055/msp430f6779-programmer-debugger-for-evm430-f6779

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其它部件:EVM430-F6779MSP-FET、、 、MSP-FlasherMSP-EXP430G2MSP-EXP430F5529LP

您好!

我购买了一个 EVM430-F6779板(用于计量的三相电子电表 EVM)、我是一名新的 TI 微控制器应用工程师。 我不确定要为刷写此板购买哪种最具成本效益的编程器/调试器。

我看到 TExaS 具有 MSP-FET、它具有 JTAG 接口。

我想问:

1) 1)这是最佳的成本效益选择吗?

2) 2)是否可以将此调试器与德州仪器(TI)指定的大多数编译器一起使用?

3) 3)考虑到大多数与 MSP430F6779类似的微控制器、这是最佳选择吗?

评估板使用 MSP430-F6779、并建议使用 MSP430F67791A 进行未来测试。

我试图找到一些关于我的问题的信息、但我找不到。

非常感谢!

有用链接:

具有增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量参考设计

www.ti.com/.../TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自任何 Launchpad 电路板的 eZ-FET Lite (大约10$)是开源的(软件和硬件)、TI 完全支持并可更新。 它可以使用 PC 端的开源 MSP-Flasher 来刷写任何 MSP430 SBW 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我是否会使用 MSP-EXP430G2中的 J3连接器来连接 EVM 板的 JTAG?

    www.ti.com/.../msp-exp430g2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、G2 LP 具有板载 eZ-FET (而非 eZ-FET Lite)、它官方不支持5xx/6xx 系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 MSP-EXP430F5529LP 是 eZ-FET Lite、通过2线 JTAG 进行编程。 感谢您的及时帮助!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、5529 LP 应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于非 A 版本与 A 版本器件的问题、它们是引脚对引脚兼容的、但 A 版本的勘误表已修复、ESD 性能比非 A 版本更好。 这就是推荐使用 A 版本的原因。 如需更多信息、请参阅 《MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异 》应用手册。

    此外、MSP430F67791或 MSP430F67791A 器 件型号中的"1"表示器件不附带 AES128模块。

    此致、

    James

    MSP 客户应用