This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用三个独立按钮确认实现滑块检测的方法

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-BSWP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649044/msp430fr2633-confirm-the-way-to-implement-the-slider-detection-with-using-the-three-independent-button

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-BSWP

尊敬的 TI 专家:

请提供您的建议或解决方案以支持客户的请求功能。
[请求]
我的客户希望使用三个独立按钮来实现滑块检测(从左到右或从右到左)。 您是否有解决方案来实现它?
注意:不需要支持滑块的精度。 仅检测从左向右或从右向左。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kaka、

    3元件自电容滑块实现非常常见、CAPTIVATE-BSWP 示例提供了一个使用4个元件的示例、但对于特定解决方案、这很容易减少到3个元件。 或者、您只需使用三个独立的按钮、并评估接收到的传感器数据与时间和保存的信息、以确定是否存在侧向滑动。

    此致、
    Ryan