This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2601875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649076/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

您好!

在购买 MSP432P401R Launchpad 开发板之前 、我想知道 是否有多个版本的 MSP432P401R Launchpad 开发板。 有些商店提供 MSP432P401R 版本1.0、而只有一家商店提供版本1.9。

产品之间的区别是什么? 这两者中较新的一个是哪一个? 性能或接口是否有任何变化?

请参见图像进行比较:

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    购买 Red One。 (我想我看到它上面有"1.9版"。) 避免使用黑色的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bruce 的答复。 是的、我注意到了修订版1.9、我想了解更多有关修订版的信息。 应用或性能是否有任何差异、因为黑色的板上有按钮、而红色的按钮上明显缺失。 是否有 TI 发布的比较或文档?

    具体问题:
    -两块板是否互相兼容?
    -引脚配置是否完全相同?
    -板载 MCU 的性能是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Black One 是预发布版本、其中包含许多重要的错误。 TI 已经放弃了对 IT 的支持、因此这里的人们不能为您提供太多帮助、随着时间的推移、TI 支持软件将停止运行。

    红色1上的按钮位于侧面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubhang、

    Bruce 对他的所有陈述都非常准确。 黑色 LaunchPad (launchpad 的修订版1)包含芯片的修订版 B、这是我们不再支持的实验芯片。

    红色 LaunchPad (launchpad 修订版2)包含修订版 C 或更高版本的器件、其中包含许多针对器件和软件更新的错误修复。

    1) 1)我们不建议同时使用电路板(例如、一个黑色作为主器件 i2c、一个红色作为从器件 i2c)
    2) 2)引脚配置相同。
    3) 3)新版本 C 器件(红色 launchpad)的性能实际上比修订版本 b 有所改进。例如、修订版本 b 在48MHz 下运行时需要2的闪存等待状态。 但是、在修订版 c 中、它只需要1个闪存等待状态。 我们在芯片上修复的硬件错误也进行了许多改进和修复。

    请在 此处购买一个红色 launchpad:www.ti.com/.../msp-exp432p401r

    我们在 www.ti.com/.../slaa700上提供了一些有关器件/差异更新的更多信息
    以上第3节也很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持,谢谢!