This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:VDDA 电源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6030, REF6033, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648014/msp432e401y-vdda-supply

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:REF6030REF6033TPS82130

Hu Guys、

让我来问一下、如果我想使用该处理器通过 ADC 测量电压、并且我想使用具有3.3V 基准电压的3.0V (ref6030) VDDA (ref6033)。  
VDDA 是否需要 REF6033等非常精确、良好且稳定的3.3V 电压?或者是否需要其他器件(3.3V 时具有噪声5-20mV VPP 的器件、对于数字器件、我使用 TPS82130实现了3.3V 电压)?  
事实上、我不知道 VDDA 的功耗、也不知道 REF6033能够驱动 VDDA 引脚。

我想设计单独的模拟和数字器件。 我知道12位不是太多,但对我来说很好,但我想最好:)

那么、问题是在螺母壳中。

如果我为 VDDA 使用精密电源,如果我为 vrefA+(ref6030)添加精密电压基准。

谢谢

更新了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balazs、

    几个方面。 首先、您提到 VDDA 的3.0V、然后查看可生成3.3V 电压的 REF6033。 您在寻找3.0或3.3V 电压吗?

    无论如何、数据表建议将 VDDA 设置为最小值2.97V 至最大值3.63V、典型值为3.3V。 假设电压电源的标称摆幅为10%、我认为向 VDDA 提供3.0V 电压是不明智的。  

    其次、更一般而言、我认为您的问题是、如果您使用 REF6033并为其提供通常为3.3V 的电压、REF6033将清除该电压、并为您的 VDDA 以及 VREFA+提供干净的3.3V 电压。 如果您决定单独提供 VDDA 和 VDD、我也会注意上图中的注释(1)。  

    我还将从 E4数据表的第5.15.11节中考虑这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就像 FYI 一样、在 LaunchPad 上、我们将 VREFA+连接到 VDD。

    www.ti.com/.../msp-exp432e401y

    您可以在用户指南的底部找到原理图: www.ti.com/.../slau748.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Evan:
    我刚更新了,我的问题,所以我希望它能清楚,因为它有点乱。

    Balazs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balazs、

    如果 VDDA 是 ADC 基准的源、那么为了准确进行转换、它必须是一个稳定的源。 或者、最好使用1uf 的大容量电容和0.1uf 的去耦电容。 如果使用 VrefA+引脚、REF6030将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balazs、

    有关 ADC 系统设计指南的更多信息、也可以参阅第4.8.1节。
    www.ti.com/.../slaa770.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Evan:

    感谢你的帮助。

    Balazs