This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333-Q1:超低功耗微控制器 ARM M0

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649034/msp430g2333-q1-ultra-low-power-microcontroller-arm-m0

器件型号:MSP430G2333-Q1

尊敬的 TI 支持:

我锁定的是 MSP430G2333-Q1或类似产品的超低功耗汽车控制器。 此器件对我来说是可以的、但我的客户希望使用 ARM M0、M0+衍生产品。 产品系列中是否包含 TI 这样的器件? 我找不到一个。

我需要的是:

深度睡眠电流:< 1µA μ A

一个输入用于从深度睡眠模式中唤醒

提前感谢

Oliver