This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:使用12-22VDC PV 面板为锂离子4S 电池(11-16.8VDC)充电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120, TIDA-00049, TIDA-00657, TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, TIDM-SOLAR-DCDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648284/tida-00120-charge-li-ion-4s-battery-11-16-8vdc-with-12-22vdc-pv-panel

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件: TIDA-00049TIDA-00657TIDM-BUCKBOOST-BIDIRTIDM-SOLAR-DCDC

尊敬的专家:

我介绍了 TI 的 TIDA-00120参考设计,我想问您是否可以对 MCU 代码(或 HW,或两者)进行轻微更改,并将此交错降压转换为降压/升压 MPPT-Charger。 假设电池板电压为12-22VDC ,VMP:17.5VDC,IMP:4.52A,电池电压为11-16.8VDC (电压重叠,因此直流/直流转换应该是降压/升压转换,据我了解)从硬件的角度来看,TIDA-00120的拓扑应该正常 (如果我错了,请纠正我的错误),问题是执行 BUCK-BOOST 的软件。 是这样吗?

如果有任何建议,我将不胜感激!

Alex Dukhovny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、
    为了阐明您所做的核心假设、TIDA-00120不能用作升压转换器。 这是因为太阳能电池板的电流最大功率点位于开路电压以下。 与此设计一样、在仅执行 MPPT 时、绝不会有理由提高输出。

    此外,TIDA-00120专为铅酸电池而设计,其充电曲线要比您要充电的锂离子电池简单得多,而且不兼容。 您需要一个具有直流输入的外部锂离子充电器。

    您可以采取一些措施来实现具有 MPPT 的太阳能4S 充电器:

    •查看 TIDA-00049、它可以满足您的所有需求。

    •在软件中、将 MPPT 的输出电压设置为永远不会降至充电器的输入电压以下。 有时您可能在最大功率点之外工作,但您至少会处于可接受的电压范围内。

    •使用具有宽输入电压的充电器(集成升压控制器)、如 TIDA-00657。

    •向基于 TIDA-00120的 MPPT 的输出添加升压转换器。 如果您转到“TIDesigns”主页并“按参数搜索电源设计”,您应该能够轻松找到一个有效的设计。 它的输出可以为您的充电器供电、您可以维持 MPPT。

    •最后、您可以转到更复杂的降压/升压 MPPT 解决方案。 我们有两个 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 和 TIDM-SOLAR-DCDC 您仍然需要一个外部充电器、但您可以在整个面板输出范围内维持 MPPT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    新方案的另一个问题:  

    我的 PV 电池板的电压足够高、能够在 纯降压模式下对4S 锂离子电池(11-16.8VDC)进行充电、IMPP 为3A、VMPP 为35Vdc、因此 TI 的产品系列中不提供专用的锂离子 MPPT 充电器 IC、因为存在输入电压限制。 尽管 最初的 TIDA-00120 旨在为铅酸电池充电、但锂离子电池充电曲线与铅酸电池充电曲线之间的差异并不复杂-锂离子电池在没有浮动充电阶段的情况下具有更简单的曲线。 您认为我是否能够引入轻微的软件更改并修改 TIDA-00120以对4S 锂离子电池进行充电?

    谢谢