This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:芯片编程不正确

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648634/msp430f149-the-chip-is-not-programmed-properly

器件型号:MSP430F149

 在 μ,之前加载的代码运行正常的情况下、芯片现在无法加载程序、编程器没有问题,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您是否检查了器件的 VCC 以确保其正常供电? 以及 JTAG 是否连接良好?

    BTW、您使用的是哪个编程器? 哪个 IED 以及版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    该板可以正常运行、并在,μ s 之前下载代码、因此 VCC 正常。但现在我无法再次下载代码。我有两个相同的板、另一个板可以正常下载、因此调试器正常。 我们可以知道、芯片的一部分已损坏、或者 与下载相关的外设电路 已损坏。

    此致