This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:勘误表 SD3权变措施

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647165/msp430f6779-errata-sd3-workaround

器件型号:MSP430F6779

您好!

作为 SD3的权变措施(SD24_B 的勘误表)、以下想法是否存在任何问题?


当"-VFS"输入 SD24_B 时、如果它设置为二进制补码、则不会是手册中描述的值。
但是、其输出值可以视为最小值。

或

它是非法值、根本不能使用。
(在这种情况下、它是固定值吗?)

请参阅
e2e.ti.com/.../646603

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用什么增益? 如果设置为1、则可能需要修改外部无源器件(例如负载电阻器)以减小输入信号的最大振幅。 如果您使用的增益高于1、则可以降低增益以确保输入信号的振幅永远不会超过+/-FS。

    如果您仅在测试期间达到-FS、并且您的输入信号永远不会达到-FS、那么我不会担心这个问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    应该假定的是当它超过输入范围时。
    这意味着输入范围不得超过"-VFS"。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 输入范围不得超过-VFS。 如果我已回答您的问题、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到客户的请求并向您提出问题。

    除了增益设置和二进制补码之外、是否有办法避免使用软件来出现这种现象?

    在客户的环境中、不可能通过增益控制来限制输入范围。
    在这种状态下、他们想要知道如何处理"-VFS"输入。

    在由客户环境确认的范围内、它在"- VFS"的输入端变为0xF7FFFFFF。
    哪些人将是0xF7FFFFFF?

    当"0xF7FFFFFF"输出为 AD 转换数据时、请告诉我如何处理软件。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果它们无法更改增益、则需要更改外部电路以确保永远不会达到+/-VFS。 例如、在电表应用中、负载电阻器与 CT 一起用于设置 SD 通道的最大差分输入电压。 在这种情况下、您只需减小负载电阻器的电阻即可确保不会达到+/-VFS。 我知道这个应用很可能是不同的、但我想举一个例子。 如果这是不可能的、其他替代方法是在软件中解决此问题、例如检测何时接近-VFS、并忽略、估算或内插这些转换。 如果您的输入信号是差分正弦、那么您也许可以专注于正弦波的正半部分并忽略负半部分。

    此致、

    James

    MSP 客户应用