This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIOSIGNMONITOR:对此有疑问- BOM 列表

Guru**** 2601455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648736/tidm-biosignmonitor-questions-on-this---bom-list

器件型号:TIDM-BIOSIGNMONITOR

你(们)好

感谢您的提前帮助-几个问题

1. BOM 列表是否正确? 我们确实有应用、我们希望使用此参考设计与 Avnet 配合使用。 但是、Avnet 提到 BOM 列表不正确(即未找到器件型号)

2.是否可以将设计从 NFC 更改为 BLE  

整个器件的外形尺寸是多少?

4.总功率要求和 Vokage 要求-我可能在推理文档中错过了它。

5.最后,在我们决定使用参考设计之前,我想先与一名工程人员交谈。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafiqul、

    1. BOM 列表正确、但可能已过时、因此有些器件可能不再可用。 大多数是可轻松替换的无源器件、否则请告知我们找不到哪个器件型号、我们将提供更换建议。

    这是可能的、但需要使用合适的 BLE 替代器件替换 RF430CL331组件。

    请下载 Altium 设计文件以了解尺寸。

    4.第9节(测试结果)的全部内容专用于每个器件和状态的电流消耗测量。

    最初创建此 TI 设计的工程师不再在德州仪器工作、但如果需要、我可以让您与了解更多详细信息的人联系。

    此致、
    Ryan