This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:DriverLib 代码与 TRM 相反

Guru**** 2596195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648222/msp432p401r-driverlib-code-is-opposite-to-trm

器件型号:MSP432P401R

我查找有关比较器 E 模块的技术参考手册、寄存器 CExCTL1显示

CEIES = 0为 Rsing 边沿、CEIES = 1为下降边沿、

但是、当它进入 comp_E.C 的 driverLib 代码时

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
voidCOMP_E_setInterruptEdgeDirection(uint32_t comparator,
        uint_fast8_t edgeDirection)
{
    ASSERT(edgeDirection <= COMP_E_RISINGEDGE);
    // Set the edge direction that will trigger an interrupt
    if(COMP_E_RISINGEDGE == edgeDirection)
        BITBAND_PERI(COMP_E_CMSIS(comparator)->CTL1, COMP_E_CTL1_IES_OFS) = 1;
    elseif(COMP_E_FALLINGEDGE == edgeDirection)
        BITBAND_PERI(COMP_E_CMSIS(comparator)->CTL1, COMP_E_CTL1_IES_OFS) = 0;
}

CEIES = 1是上升沿、CEIES = 0是下降沿?

我弄错了还是代码错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    让我为您研究一下这个问题、并在接下来的两天内返回给您。 我需要联系我们的系统团队来确认功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我可以确认这是 driverlib 中的一个错误、TRM 反映了芯片的真正操作。 我已经提交了一个错误、以在 driverlib 中修复此问题。 解决此问题的最佳方法是交换 COMP_E_RISINGEDGE 和 COMP_E_FLLINGEDGE 的值、这样您就不必修补 ROM driverlib、您应该会看到一个很好的修复。