This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP430F5528:ADC TLV 增益和偏移校准上下文

Guru**** 2924990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648092/faq-msp430f5528-adc-tlv-gain-and-offset-cal-context

器件型号:MSP430F5528

您好!

有人能否澄清 TLV ADC 增益和失调电压参数的目标温度范围?   这些 TLV 参数在-40C 至85C 或范围内进行了优化

仅在室温下?

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    我必须对此进行研究。 似乎大多数 ADC 基准校准都是在30C 和80C 下完成的。 不过、我们为每个基准提供了特定的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    谢谢。  只是为了清楚。  您所指的这些特定于温度的规格仅与内部温度传感器测量相关。  

    我感兴趣的是 ADC 增益系数和失调电压、以及如何在生产中(即在室温或整个工作温度范围内)获得这些增益系数和失调电压?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    增益和偏移数据是在30°C 时使用非常精确的外部电压生成的。
    但是、它们在整个范围内也有效。

    请考虑 F5529的 UG 如何使用校准数据。

    此致
    Lukas