This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:将.bin 文件加载到 MSP-GANG 编程器时出现问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648160/msp-gang-problem-loading-bin-files-onto-the-msp-gang-programmer

器件型号:MSP-GANG

我有一个 MSP-GANG 编程器工作正常、并向我的现场技术人员发送了一个新的编程器。 当他尝试将固件加载到编程器时、它不会填充到编程器的内部映像存储器下拉菜单中。 我让他进行了自检、但有一次失败:

207:图像闪存访问(获取 ID) 0x0002 (0x0001 - 0x0002)结果:0x00... >>错误<<

我想知道这是否表示硬件故障、我们应该返回该装置、或者是否可以进行修复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cjones、

    感谢您发帖。 我不熟悉自检中的特定误差、因此我需要让我们的 MSP-GANG 设计人员了解更多详细信息。 我将在确认错误的含义后立即更新该线程。

    同时、您是否还可以获得现场技术人员报告、说明程序员有问题:

    MSP-GANG 硬件版本

    2. MSP-GANG 软件版本

    MSP-GANG GUI 版本

    如果他们能够访问 MSP-GANG GUI、则 只需转到关于>关于 MSP-GANG 连接到 PC 并捕获屏幕截图、即可轻松获取所有这些信息。 届时、它应该为我们提供所有相关的版本信息。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cjones、

    MSP-GANG 设计人员表示、根据错误消息、他认为与硬件版本相比、您的技术可能具有旧版本的固件。

    您能否让您的现场技术人员尝试从网站 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取最新的 MSP-GANG 固件。 安装 GUI 后、在 MSP-GANG 连接到 PC 的情况下将其打开、然后选择 Tools > GANG API Firmware Update。 运行更新后、再次尝试自检。 如果不产生错误、请再次尝试加载.bin 文件、看看它现在是否起作用。

    我希望这有助于解决这一问题。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是问题所在。 感谢你的帮助。