This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:功耗、无代码、DVCC 被应用(通过纽扣电池)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648173/msp430f5419a-power-consumption-with-no-code-dvcc-applied-via-coin-battery

器件型号:MSP430F5419A

我们构建了一些新的原型板、并在其中安装了3.0V 纽扣电池(焊接好、因此可以轻松移除)、我们想知道如果5419A 处理器未使用任何代码进行编程、电流消耗是多少。  我花了几个小时详细介绍了5419A 的用户指南、但我无法对它将会影响电流的因素提出令人信服的预测。

请帮助。

此致、

Keith Abell

高级嵌入式固件开发人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的1.2.1节说明:

    未编程或为空的器件定义为具有其复位向量值、驻留在存储器地址 FFFEh 中、等于 FFFFh。 空白器件系统复位时、器件自动进入运行模式 LPM4。

    请注意、所有引脚仍将配置为输入、因此悬空的引脚可能会导致交叉电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克莱明--我错过了与未编程器件相关的众所周知的精细打印。 它证实了我们的信念、即 TI 采用 uProc 设计的低功耗器件不会在这种状态下吸干电池!