This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:评估板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021, MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648339/msp430i2020-eval-board

器件型号:MSP430I2020
主题中讨论的其他器件:MSP430I2021

早上好、

 

"

我们需要一个适合测量应用的评估板。 我们

MSP430I2021。 我们愿意留下来

因为我们已经有了合适的软件和

可以使我们的测量更轻松地进行调整。

遗憾的是、MSP430是基于定制印刷电路板而构建的

具有内置的硬件保护功能、不是很容易处理。 因此

评估板。

 

谢谢

 

我们希望在中测量等于或小于1mV 的电压

测量范围为0 - 3.3V。为此、我们需要非常高分辨率的 ADC。

当前版本具有2个24位 ADC 转换器。 我们还至少需要2个

评估板上的 ADC。 差分输入也很重要。

您能不能建议合适的评估板“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    如果您导航到 MSP430I2020产品页面上的"工具和软件"选项卡、您将找到可用的 EVM 参考设计以及与该器件关联的目标板。