This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:MSP430 SPI 主器件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648260/ccs-msp430fr4133-msp430-spi-master

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 MSP430,需要 SPI 存储器程序方面的帮助,我使用的是 sst25vf016外部闪存,我也使用的是 msp430ware 提供的驱动程序库。

我的代码在执行过程中没有给出任何错误或卡住。我还获取 SCLK 信号和 MOSI 线路信号、但没有从外部闪存获得任何响应、MISO 线路一直处于低电平。

我们将感谢您的任何帮助。

e2e.ti.com/.../3872.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 SPI 初始化设置似乎与 SST25VF016的预期不一致、即时钟应为低电平无效、数据在第一个边沿被捕捉、或时钟应为高电平无效、数据在第一个边沿被更改。 使用逻辑分析仪或示波器确保您的 SPI 通信线路与 SST25VF016数据表中所示的 SPI 协议类似。 CS 应驱动为低电平以启动、并且在接收到数据之前不会恢复为高电平无效。 应将虚拟字节写入驱动器 SCK。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关调试 SPI 问题的帮助、请参阅以下应用手册。 通常、它是 MSP430和您连接的器件之间的 SPI 配置不匹配。

    常见 eUSCI 和 USCI 通信问题的解决方案