This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:关于晶振选择

Guru**** 2600365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648316/msp430f5338-about-crystal-selection

器件型号:MSP430F5338

您好!  

我在我们的项目中使用 MSP430F5338。 对于高频生成、我们需要16MHz、而对于 RTC、则需要32KHz。

我们已经计划在这两种情况下都使用晶体。 如何选择晶体? 数据表中未提供晶体的负载电容匹配参数。 仅为晶体振荡器给出了负载电容匹配参数。

我是否也可以为晶体采用相同的参数?

请建议我如何选择冷冻机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、"晶体振荡器"是指驱动晶体的 MSP 电路。 指定的参数适用于晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。