This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:MSP430G2755上的 Sigfox

Guru**** 2532560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, MSP430G2755, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647548/msp430g2755-sigfox-on-msp430g2755

器件型号:MSP430G2755
主题中讨论的其他器件:CC1125MSP430F5529

您好 MSP430团队。

PCB 由 CC1125和 MSP430G2755完成。

我注意到、可用于 MSP430F5529的 Sigfox 演示。

是否可以在 MSP430G2755上运行 Sigfox 代码?

如果不是、我们是否提供可运行 Sigfox SDK 的引脚2引脚 MSP430G2755兼容器件。 MSP430G2755采用 QFN 40封装

BR

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程正在脱机处理。 我将在找到最终解决方案后更新该主题。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯  

    Sigfox SDK 在很大程度上取决于执行代码的 MCU 的确切处理速度。 我们仅将 SDK 移植到5529、并发现在16MHz 下运行5529时、我们无法通过 Sigfox 掩码。 因此、我为 Sigfox SDK 的任何移植工作设置了所需的值、该工作仍保留在 F5x 系列器件支持24MHz 的产品系列中。  

    最后,不可能进行这项工作。

    此致、
    /TA