请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2755 主题中讨论的其他器件:CC1125、 MSP430F5529
您好 MSP430团队。
PCB 由 CC1125和 MSP430G2755完成。
我注意到、可用于 MSP430F5529的 Sigfox 演示。
是否可以在 MSP430G2755上运行 Sigfox 代码?
如果不是、我们是否提供可运行 Sigfox SDK 的引脚2引脚 MSP430G2755兼容器件。 MSP430G2755采用 QFN 40封装
BR
Anders