This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647902/msp-fet430uif-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!  
 我在 MSP-FET 闪存仿真编程器中遇到了一些问题。  我们购买 了 MSP-FET 闪存仿真工具来对 MSP430微控制器进行编程。 之前、我们使用 MSP-FET430UIF 调试接口工具进行了编程。 我们在方案编制方面取得了成功。 但我们无法在 MSP-FET 闪存仿真工具中调试编程。 每次它要求进行“固件更新”时,我们都会遇到“JTAG 通信初始化…”错误。   失败“和“Verifying Security Fuse….   失败"。 请尽快帮助我解决调试问题。 为了更好地说明、我 附加了错误文件。 请查找所附文件。

是否需要安装任何驱动程序。

设置中的任何修改。

任何固件代码修改。

请告诉我。

谢谢你。

Shravan

e2e.ti.com/.../UPDATE_5F00_FIRMWARE-ERROR.docxe2e.ti.com/.../JTAG-_2600_-FUSE-ERROR.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查以下帖子、因为您可能会受到该问题的影响、具体取决于您的 IDE 版本以及您拥有的 MSP-FET 序列号。
    e2e.ti.com/.../614826

    我建议更新到 CCS 的最新版本、然后也将 MSP-FET 更新到其最新的固件。