This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:反向通道 UART 的最大波特率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647763/msp-exp430fr2433-maximum-baud-rate-for-backchannel-uart

器件型号:MSP-EXP430FR2433

是否有关于 MSP-EXP430FR2433 LaunchPad 上 USB 接口反向通道 UART 支持的最大可靠波特率的任何信息?  我知道、在前几代 LaunchPad 中、反向通道 UART 的波特率限制为9600。  但是、开箱即用示例显示此器件至少支持115200。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eZ-FET 反向通道 UART 支持高达115200波特率、如《MSP 调试器用户指南》(SLAU647表2)中所述: www.ti.com/.../slau647j.pdf

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan! TI 最重要的是所有文档。 TI 最糟糕的是大量的文档:)