请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2633 工具/软件:Linux
尊敬的 TI 专家:
我的客户面临以下问题。 因此、请提供您的意见以解决此问题。
[问题]
现在、他们参考了以下适用于 Linux 的文档和软件。
他们说、当 BSL 和 I2C 通信之间的持续时间大约为500ms 时、MSP430FR2633会首先响应 ACK、但此后无法与该器件通信。
我不知道从哪里开始.. 所以、请提供您的建议。
此致。
Kaka