工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在进行一个基于 MSP432的项目、在这个项目中、我必须通过 SMS 格式的 GSM 与手机共享当前位置、任何人能帮助我使用良好的源代码框架来实现这一目标吗、我对这个平台非常陌生。
我正在使用 MSP432P401R Launchpad 和 M95 Quectel GSM 和 MAX-7C GPS Ublox。
谢谢、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在进行一个基于 MSP432的项目、在这个项目中、我必须通过 SMS 格式的 GSM 与手机共享当前位置、任何人能帮助我使用良好的源代码框架来实现这一目标吗、我对这个平台非常陌生。
我正在使用 MSP432P401R Launchpad 和 M95 Quectel GSM 和 MAX-7C GPS Ublox。
谢谢、
插孔
插孔、
对于 MSP432和 GSM 上的通用起始材料、我建议使用以下 E2E 主题:
有关特定 GSM/GPS 设备的信息和驱动程序、请参阅制造商的主页、了解从这些特定 GPS 设备读取并通过 GSM 传输此信息所需命令的语法和结构。
1.对于 M95 Quectel 器件、 MQTT 上有一个好的 AppNote 、可以作为驱动此器件的良好起点。 您需要在他们的网站上注册才能下载。
2.对于 GPS Ublox 器件、经过简单搜索后、我只能在其文档链接和客户支持论坛中找到用于连接此芯片的 Windows 级驱动程序。 您可以继续 ping 他们的论坛、以获取有关如何从 MCU 向该器件发送命令的 UART 级详细信息。
祝您的项目顺利-它听起来像是一个有趣的应用
此致、
Bob L.