This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:P2.4上的 PWM

Guru**** 2596835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647919/msp430fr5969-pwm-on-p2-4

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我已附上我通常用于设置 PWM 输出的代码。 我不知道是否可以将 P2.4 (TA1.0)设置为 PWM 输出、因为 TA1CCCR0用于设置 PWM 周期。 可能有一种不同的方法可以将 P2.4、P1.2和 P1.3设置为 PWM 输出。

谢谢

Riccardo

//计时器 A1:PWM

TA1CTL = TASSEL_SMCLK |ID_1| MC_UP | TACLR; // SMCLK、向上计数模式、清零 TAR
TA1EX0 = TAIDEX_7; // DIV1:SO TIMER_CLK = SMCLK/1 TA1CCR0 = 2000; // PWM 周期1kHz TA1CCTL1 = OUTMOD_7; // P1.2:CCR1重置/设置 TA1CCR1 = 0; // P1.2:CCR1 PWM 占空比(PWM 电机) TA1CCTL2 = OUTMOD_7; // P1.3:CCR2复位/设置 TA1CCR2 = 0; // P1.3:CCR2 PWM 占空比(PWM 风扇24V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将除 CCR0以外的任何 CCR 用于 PWM 输出。

    P2.4使用 CCR0、因此不能用于 PWM 输出。

    如果您真的无法更改引脚、则必须在软件中切换引脚。