请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 主题中讨论的其他器件:TIDM-LC-WATERMTR
我下载 FR6989 LC ESI 设计代码,在软件中,有 一 个 LC_Threshold_TSM_CAL 值
那么我应该如何设置 LC_Threshold_TSM_CAL 值呢? 如果我的 LC 参数发生变化、更改此值的规则是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我下载 FR6989 LC ESI 设计代码,在软件中,有 一 个 LC_Threshold_TSM_CAL 值
那么我应该如何设置 LC_Threshold_TSM_CAL 值呢? 如果我的 LC 参数发生变化、更改此值的规则是什么?
您好 Kissin、
我认为您无需更改 LC_Threshold_TSM_CAL 的值。 当 LC 更改时、您需要更改 cycle_width 值。 cycle_width = (ESICLK / LC 频率)- 2. ESICLK 频率的默认值为4.8MHz、在应用手册中、LC 传感器的频率为500kHz。 因此、在该应用中、cycle_width 设置为8。
您可以通过此公式根据应用程序更改 cycle_width。
此致、
现金 Hao