This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5529:致命错误#10192:链接时优化失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647772/compiler-msp430f5529-fatal-error-10192-failed-linktime-optimization

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: CC3100

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我尝试将 MSP430F5529 ADC12_A_EX7_SEQUENCE 与 CC3100 tcp_socket 代码组合在一起。 根据我的项目、我更改了包含选项、文件搜索路径和链接资源、方法是使用 ti-cgt-arm_16.9.4.LTS 进行链接。

当我尝试构建我的项目时、我会收到"致命错误#10192:链接时优化失败"。


****为项目 tcp_socket 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
'构建目标:tcp_socket.out'
'调用:MSP430链接器'
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.4.LTS/bin/cl430 /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.4.LTS/lib /ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include /ti/ccsv7/ccs_base/msp430/lib -vmspx --data_model=restricted -O4 --use_hw_mpy=F5 --define=_ccs_--define=use_cli_--define=define=-define=__MSP430F5529__-g--printf_support=minimal --diag_warning=225 --atter_ip=/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS /ti/ccsv7/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx --i_inati=ina-***-***=2-ina-cs_ina-cs_ine-cn-ine-cn-out_it_ine-cn-out-cn-out-cn-cn-cn-cn-out-cn-cn-cn-cn-out-cn-cn-cn-cn-cn-cn-out-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-silot-out-cn-out-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_ display_error_number --warn_sections -xml_link_info="tcp_socket_linkInfo.xml"-use_hw_mpy=F5 -- rom_model -o "tcp_socket.out""./main.obj ""./board/board.obj ""./cli_uart.obj ""./driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc10_a.obj ""./driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc12_a.obj ""./driverlib/MSP430F5xx_6xx/battbak.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/comp_b.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/aes.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/crc.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/dma.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_i2c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/gpio.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/mpy32.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmm.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/sd24_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/tec.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_d.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_spi.obj /simplelink/source/driver.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/ctsd16.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_uart.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/flashctl.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/ldopwr.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/dac12_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/lcd_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/oa.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ram.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/sfr.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/tlv.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_uart.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/wdt_a.obj /simplelink/source/flowcont.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmap.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/ref.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/sysctl.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ucs.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_i2c.obj /simplelink/source/device.obj /simplelink/source/fs.obj "./simplelink/source/netapp.obj ""./simplelink/source/netcfg.obj ""./simplelink/source/nonos.obj ""./simplelink/source/socket.obj ""./simplelink/source/spawn.obj ""./simplelink/source/wlan.obj ""./spi/spi.obj ""./lnk_msp430f5529.cmd"-llibc.a -llibmath.a"

"C:\Users\Swathi\AppData\Local\Temp\{8478CB6F-225C-4724-B814-258CBEC0273D}"、错误! 第18行:
[E0300]
符号_TI_int54已定义
.intvec ".int54"、Trap ISR


1组装错误、无组装警告
源代码中的错误-汇编器已中止

>>编译失败

>>编译失败

>>编译失败
Makefile:204:目标'tcp_socket.out'的配方失败
致命错误#10192:链接时优化失败
gmake:***[tcp_socket.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

请帮助我解决链接器错误。

此致、

Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道它到底意味着什么、但我敢打赌、它与以下方面有着某种关联:

    >已定义符号_TI_int54
    >.intvec ".int54"、Trap ISR

    尝试搜索"#pragma vector="、或在数据表或 msp430f5529.h 中查找矢量54、并尝试确定使用该矢量的人员(复数)。