This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:如何为 MSP430F5528执行 ADC 系统校准

Guru**** 2535090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647756/msp430f5528-how-to-perform-a-adc-system-calibration-for-the-msp430f5528

器件型号:MSP430F5528

执行 MSP430F5528 ADC 系统校准的正确方法是什么?

我现在将使用外部 Vref=3V 作为我的 ADC 基准

我想、如果我选择 ADC12_A_INPUT_A8 (VeREF)并测量我可以校准 ADC 输入级的偏移。  请发表评论。

请参阅用户指南的 pg732以获取参考。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    以下 E2E 博文介绍了一种良好的 ADC 校准技术。 e2e.ti.com/.../299595

    也就是说、MSP430F5528具有一些具有 TLV 结构的 ADC12的校准信息。 请参阅数据表第6.11节中的 TLV 表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jace、

    在查看 MSP430用户指南和 CCS 示例 TLV 项目后、我了解了如何使用 TLV 进行校准。

    开尔文