This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:如何进行稳定检查

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647564/ccs-msp430f5528-how-does-stabilization-checking-works

器件型号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

我将介绍 TDC_1000_basic_SPI_readwrite 的代码。 在 main.c 中、为了检查时钟是否稳定、使用了以下代码:-

 操作
 {
   UCSCTL7 &=~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                           //清除 XT2、DCO 故障标志
   SFRIFG1 &=~OFIFG;                     //清除故障标志
 } while (SFRIFG1&OFIFG);                  //测试振荡器故障标志
 

该代码如何工作、如果已经使用了 SFRIFG1&=~OFIFG、那么 while 中的条件将起作用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    这是 MSP430使用的标准时钟稳定环路。 在硬模式下、如果存在故障、任何与振荡器相关的故障标志都会自动置位。 即使您清除了该标志。 如果任何振荡器故障标志被置为有效、OFIFG 也被置为有效。 这个循环清除相应的标志、然后检查 OFIFG 以查看它是否保持清零。 如果该标志保持清零、则振荡器没有故障、并且它们已正确启动。